This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204B:SN65MLVD204B 的最高结温

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841646/sn65mlvd204b-maximum-junction-temperature-of-sn65mlvd204b

器件型号:SN65MLVD204B

您好!

我正在寻找 SN65MLVD204B 组件的最高结温。  

请告诉我。

谢谢!
Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam。

    您将需要计算最高结温。 公式为 Tjmax= TAmax +(PD x RθJA)。

    其中 RθJA Ω 是 结至环境热阻、TA 是自然通风条件下的工作温度、而 PD 是功率耗散。 这些都在数据表中提供。  

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K.  

    感谢您的回答。 我希望您可以说、这个组件的额定值比我计算的值高。

    此组件是否具有额定温度高于96°C 的封装选项?

    谢谢、
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    这并不完全回答最初的问题。

    通常、除了 Theta 之外、TI 还发布(在大多数情况下)最大 Tj。 假设采用标准 ANSI 设置、您的公式适用于计算正常对流冷却下85°C 的近似结温。 列出的功率耗散额定值为50欧姆负载。 执行这些计算不允许对电路可靠性设计(寿命分析)进行任何降额/裕度分析。

    1.我可以使用125°C 或150°C 的典型最大 Tj 吗? 某些 TI RS485器件具有更高的 Tj 最大值(170°C)。


    2.是96.22°C、这是该器件的实际最大 Tj ...不知怎么说、我怀疑这一点。

    提前感谢您、
    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    很抱歉、唯一可用的封装是数据表中列出的封装。

    您好、Tony、

    正确的是、该公式只是一个近似值。 遗憾的是、未为此器件指定最大 Tj。 因此、如果最大 Tj 超过近似值、我们无法保证器件不会损坏。 有关此主题的常见问题解答、您可以在此处参考 :https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/167939

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K. 感谢你的答复。