This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TUSB544 EVM 问题。

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829671/tusb544-tusb544-evm-question

器件型号:TUSB544

您好、先生、

客户使用 TUSB544 EVM 时,USB3工作时出现问题,但 DP 不工作。

您是否会帮助检查配置是否有问题?

下面是配置:

SLP_S0:高电平

VIO_SEL:1k Ω 至 GND (低电平)

I2C_EN:悬空

DIR1:L

DIR0:L

CTL1:H

CTL0:H

翻转:L

交换:L

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian

    您是否使用5V 电源从外部为 EVM 供电?

    请检查并确保 HPD 为高电平。

    您能否将电路板配置为4通道 DP 模式并重试?  

    您是否有办法捕获 CC 和 AUX 链路训练日志文件?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们使用 VBUS 5V 为 EVM 加电。 在上拉 HPD 并将直流增益调整为2dB (上行和下行)后、

    DP 可以传输信号、进行链路训练。 现在,链路训练似乎失败了,因此 DP 不起作用。

    附加的文件是 CC 和 AUX 日志文件。

    您能帮您检查一下吗?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../EVM.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian

    您使用哪种工具来捕获 CC 和 AUX 日志文件?

    除了直流增益、您是否调整了 RX 均衡器?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    是否有任何更新?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ian

    我现在将关闭此主题、如果您需要任何其他信息、请重新打开。

    谢谢

    David