请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDP158 我的客户正在寻找支持将 DisplayPort 转换为 HDMI 功能的 IC。
同时,可就以下事项提出建议。
在我查看数据表时、TDP158可能适用、但我们希望确认 TI 提供的一些信息:
TDP158是否支持4K@60fps?
2.客户希望将 USB PD 和交替模式(DisplayPort 至 HDMI)集成到一款产品中。 您是否有适用于此特定模型的参考设计(原理图)?