This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222E:MAX3222E 输出信号波动

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843110/max3222e-max3222e-output-signal-fluctuation

器件型号:MAX3222E
主题中讨论的其他器件:MAX3221

您好,

测试 MAX3221 (V+、DIN1、DOUT1)的输出信号、并找到波动、如图所示、请帮助分析。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blanche、

    此器件(以及许多其他 RS-232收发器)使用电荷泵获取 VCC 轨并生成更高电压的 V+/V-轨、这些轨切换到"DOUT"引脚以向 RS-232线路传输高电平或低电平。  这些电荷泵将具有一些与之相关的纹波、纹波频率和振幅取决于所使用的电容值和负载电流。  在这种情况下、当 DOUT 线路为高电平时、它会切换到 V+、该 V+轨会向 RS-232线路提供一些电流。  这会导致电压随着电流从 V+电荷存储电容器中拉出而下降。  一旦电压达到过低的水平、电荷泵会对其进行再充电、电压会恢复到稳定的水平。

    您可以在本博客中阅读有关电荷泵电路运行情况以及哪些因素会影响纹波的更多信息:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2018/06/28/how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大