This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:如果存在输入信号但在特定的持续时间内没有电源、器件是否会出现任何问题?

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843090/ds91m040-will-there-be-any-issue-with-the-device-if-input-signal-exists-but-no-power-supply-for-certain-duration

器件型号:DS91M040

您好!

我们的一位客户将 MLVDS 缓冲器 DS91M040用于背板时钟应用(ATCA 兼容)。 现在、如果线路卡没有为 DS91供电、即使背板时钟在此 IC 未通电时也会出现问题吗? 如果输入信号可用、但该器件的电源不可用、内部 ESD 二极管是否会产生任何问题? 请澄清。

 

普尔纳。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普尔纳、

    只要电路板仍通过背板连接到 GND、器件就不会出现问题。  这是数据表中的一个图形、显示了您描述的 VDD = 0V 条件下的泄漏规格。

    此致、

    Lee