This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:SN65HVD234的 IBEE EMC 测试报告

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833993/sn65hvd234-ibee-emc-test-report-of-sn65hvd234

器件型号:SN65HVD234

您好!

我们将 CAN 收发器用于我们的项目。

从 SN65HVD234的数据表中可以看出、IC  符合 ISO 11898-2 标准且 符合 GIFT/ICT 标准。

请分享以下报告:

符合 ISO 11898-2标准

GIFT/ICT 合规性测试结果

- IBEE EMC 测试报告

 

谢谢、

Sandeep T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    我有报告显示了 GIFT/ICT 合规性。 TI 的以及所有其他3.3V 收发器均符合 ISO11898-2规范、但不兼容。 这是由于隐性电压电平从 VCC/2漂移、从而能够与5V CAN 收发器通信。

    如果您直接向我发送电子邮件、我可以进一步评论这些信息。 您可以通过单击我的用户名来查找我的电子邮件。

    此致、