This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TIDA-01515 100W 支持

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842915/tps65988-tida-01515-100w-support

器件型号:TPS65988

您好!

在单独的主题(http://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/827776/3069363#3069363?jktype=e2e)中指出、必须注意确保电池能够支持更高的功率水平、但是、是否存在从根本上限制 TIDA-01515 100W 拉电流和灌电流的因素? 假设电池没有问题、是否可以简单地重新配置 TPS65988以允许5A 拉电流和灌电流?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    TIDA-01515中的唯一限制因素是使用的电池。 TPS65988可重新配置为支持100W。 请记住、需要使用5A USB-C 电缆来支持 TPS65988上的5A。 这符合 USB-PD 规范。

    谢谢、
    Eric