This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0002:连接 DS10CP152

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10CP152, LMH0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842890/lmh0002-interfacing-with-ds10cp152

器件型号:LMH0002
主题中讨论的其他器件:DS10CP152

您好!

我想将 OUT0+-从 DS10CP152 (交叉点开关)连接到 LMH0002电缆驱动器的 SDI/NSDI 输入、您能否建议如何继续(电容器? 电阻 器? 网络?)

谢谢。

雷米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remi、

    您可以按照数据表第一页上的图进行操作。 您需要两个1uF 电容器以及电阻器和电容器、如数据表的第一页所示。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    谢谢、太棒了。

    此致。

    雷米。