This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:连接 DS10CP152

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10CP152, LMH0397, DS25CP152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842879/lmh0397-interfacing-with-ds10cp152

器件型号:LMH0397
主题中讨论的其他器件:DS10CP152、 DS25CP152

您好!

我想将来自 LMH0397 SDI 计算器的 OUT0+-引脚连接到来自 DS10CP152 LVDS 交叉点开关的 IN0+-。 我对交流、直流耦合、单端有点困惑... 您能建议采取最佳方法吗? 每个引脚上的电容为4.7uF? 100欧姆电阻器? 其他?

感谢您的帮助和支持。

雷米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remi、

    你是对的。 我们需要在每个引脚上使用4.7uF 电容器。 OUT0+上4.7uF 电容器、OUT0-上另一个4.7uF 电容器。 这两个电容器的另一侧连接到 DS10CP152器件。 您不需要100 Ω 电阻器、因为它集成在 DS25CP152中。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的帮助和完美的回复。

    此致。

    雷米。