This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:更新是指规格变更或错误校正

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833574/dp83867cr-update-is-specification-change-or-correction-of-errors

器件型号:DP83867CR

您好!  

我想问有关 DP83867CR 数据表更新的问题。

 

首先是关于第8.6.10段 1000BASE-T 配置寄存器。

[9:8]最新数据表中的默认值 Rev.E 从 Rev.D 更改为 Rev.D 。 (修订版 D:0、RW→修订版 E:1、RW)  

这是规格变化吗? 还是错误校正?

 修订版 D                                                                 修订版 E

下一个与上一个类似。

关于第8.5.1段。

RGMII TX/RX 时钟偏斜从修订版 D 更改为  

这是规格变化吗? 还是错误校正?

修订版 D                                                               修订版 E

谢谢。

Hideki Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    以上两项都是数据表中的错误、并在新的数据表修订版中进行了纠正。 无规格变化。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、
    感谢您的支持。

    Hideki