This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:触发反射的阈值将存储在 TDR 峰值寄存器中的值是多少?

Guru**** 2931750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836243/dp83822h-what-is-the-threshold-value-which-triggers-the-reflection-to-be-stored-in-tdr-peak-register-s

器件型号:DP83822H

触发反射的阈值存储在 TDR 峰值寄存器中的值是多少。

在哪里可以设置阈值(寄存器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    目前、我们没有描述 TDR 的阈值。 这需要哪些应用?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢你的答复。

    >> 这是否意味着阈值  是"固定"的、并设置为相当大的值、以便区分峰 值和纹波?

    目标应用与电缆诊断相关、并了解有关 检测峰值的 findd 级别的更多信息(避免"错误"检测)。

    此致

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    您是否看到我的问题/任何更新?

    >> 这是否意味着阈值  是"固定"的、并设置为相当大的值、以便区分峰 值和纹波?

    谢谢你。

    此致

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    低阈值约为200mV。

    如果超过此阈值、我们有逻辑可用于搜索跟随的最高峰值、但同时消除其自身接收器反射的任何阴影。