This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:C 至 C 电缆应用中的 TUSB1044

Guru**** 2949170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842054/tusb1044-tusb1044-in-c-to-c-cable-application

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件: TPS65987、 TDP158

您好!

在10G Type-C 至 C 线、公线公线公线公头上、TUSB1044用于延长线的长度。 它是否适合此应用? 如果不是、是否有其他合适的 IC?

如果没有 PD 协议 IC、无论交替模式开关如何、仅使用4对差分线路部件。 对于该线、只要它可以转接驱动4对差分信号、无论是 DP 信号还是 USB 3信号。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 需要 DP、则需要 PD 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Brian,

    如果我只使用导线、则信号仅用于与主机和后端器件通信、我是否需要像 TPS65987那样在线添加 PD 控制器?
    是否有任何其他 IC 可用于扩展线路上的信号,TDP158是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 Type-C 连接器进行 DP 连接、则需要 PD 控制器。