数据表中规定了100pS 的建立和保持时间。 周期时间为800ps。 由此、您会错误地得出结论、数据眼只需200PS。
然而、SGMII 时钟在内部从数据中再生。 SGMII 时钟输出引脚有一个抖动规格、但这并不能说明 natl 重新生成的抖动。 那么、我的问题是、内部 SGMII 时钟抖动必须如何(当输入信号具有大量抖动时)、或者 SGMII 数据眼图必须是多小、输入仍能正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中规定了100pS 的建立和保持时间。 周期时间为800ps。 由此、您会错误地得出结论、数据眼只需200PS。
然而、SGMII 时钟在内部从数据中再生。 SGMII 时钟输出引脚有一个抖动规格、但这并不能说明 natl 重新生成的抖动。 那么、我的问题是、内部 SGMII 时钟抖动必须如何(当输入信号具有大量抖动时)、或者 SGMII 数据眼图必须是多小、输入仍能正常工作?
尊敬的 Peter:
对于高达6MHz 的抖动频率、我们可以支持0.75UI (600ps)的最大输入总抖动。 大约6MHz 时、我们观察到拐点、输入容差开始逐渐降低到100MHz 抖动频率下约0.1UI (80ps)。 由于数据表中没有对这一点进行特性描述、我建议使用这些数字作为基准、如果输入抖动是关键参数、则执行一些系统级测试以验证以太网子系统是否按预期工作。 规格文档中实际上没有关于 SGMII 输入抖动容差的指导、因此很抱歉在该说明中造成混淆。
此致
Aniruddha