This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:接口论坛

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR204, DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840271/ds25br440-interface-forum

器件型号:DS25BR440
主题中讨论的其他器件: DS25BR204

您好!

我在  下面的线程上听说过"当 PWDN#= L 时、输入和输出未连接。无信号将从器件输出"。

但是、即使 PWDN#= L、也会出现输出信号

前面的答案是否正确?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加波形。

    e2e.ti.com/.../DS25BR440-waveforms.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS25BR204是我在 EVM 中拥有的最接近的器件。  此器件采用与 DS25BR440和 DS25CP104相同的基本设计。

    当 I Pull PWDN = Low 时、输出关闭、剩余噪声< 20mV。  您是否在其他通道和其他器件上看到此行为?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee - San、

    感谢您的支持。

    您能否提供观察到的波形?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    以下是 DS25BR204输出的有源和 PWDN 波形。  输出是100MHz 时钟模式。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee - San、

    感谢你的帮助。

    直流电压为0V、对吧?

    我想知道 VCM (1.2V)是否在处于断电模式的单端输出。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    在此测量中、我使用的示波器需要与 LVDS 信号进行交流耦合。  我使用电压表在器件输出引脚处测量了直流信号内容。

    使能:输出共模电压= 1.23V

    禁用: 输出共模电压= 1.22V

    此致、

    Lee