This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS049:输出电流

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840038/sn65lvds049-rout-output-current

器件型号:SN65LVDS049

您好!

Rout 输出电流可以是多少?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San

    请参阅 SN65LVDS049数据表的图1。  LVDS 使用恒流模式驱动器。 在本例中、输出电流为3.5mA。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    我认为这是 DOUT 特性。

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San

    图1是 VOD 与负载电阻特性数据的关系、即 Rout。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    我认为 Rout 不是差分输出、而是单端输出、因此图1不是 Rout。

    VOD 为 D±、如下所示。

    ROUT 是单端的

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San

    谢谢澄清,我对这种混乱感到抱歉。  

    不幸的是,我对这个问题没有确切的答案。 但查看电气规格、您可以将测试条件用作参考。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    感谢您的支持。

    我无法打开您的附加文件(图片?)。

    请再说一遍。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San

    请参见下图。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于下拉驱动器、近似导通电阻为25欧姆(0.05V/0.002A)。 我希望上拉电阻器与上拉电阻器类似。

    此致、

    Lee