我想使用 ONET4201LD 在 2GHz 下驱动 QDFBLD-1550-5 (链路)。 我不确定以下几点:
-示例原理图显示了激光器和该驱动器之间的转储电阻器 RD 和电感器。 我的激光二极管在模块中已经有这些元件、所以我可以直接连接它们吗? 换句话说、原理图中的这些符号是否表示内置电阻和电感?
-同样、示例原理图显示了 PD 阴极和 LD 阳极连接在一起并在3.3V 时连接到 VCC。 我的 PD 似乎喜欢5V 电压(仍有待他们确认)。 APC 看起来是在来自 PD 的电流上工作、而不是在电压上工作、因此我是否可以为 PD 提供5V 电压、为 LD 提供3.3V 电压?
令我惊讶的是、对于 GHz 芯片、甚至连去耦电容器或接地层都没有提及。 当然、让他们不会受伤、但这是否意味着他们不重要?
-激光二极管对电压干扰很敏感、并且有烧断的不良习惯... 是否有为 ONET4201LD 供电的特定要求? 常见的3V3线性稳压器是否足够安全?
我可能会从一种定制的评估板开始、我们想在其中使用什么、使用多转电位器而不是电阻器来设置电流是否安全? (由于雨刮器和接触电阻、它们的电阻往往是"噼啪"声)。
此致