This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:激光连接问题

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201LD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833741/onet4201ld-laser-interfacing-questions

器件型号:ONET4201LD

我想使用 ONET4201LD 在  2GHz 下驱动 QDFBLD-1550-5 (链路)。 我不确定以下几点:

-示例原理图显示了激光器和该驱动器之间的转储电阻器 RD 和电感器。 我的激光二极管在模块中已经有这些元件、所以我可以直接连接它们吗? 换句话说、原理图中的这些符号是否表示内置电阻和电感?

-同样、示例原理图显示了 PD 阴极和 LD 阳极连接在一起并在3.3V 时连接到 VCC。 我的 PD 似乎喜欢5V 电压(仍有待他们确认)。 APC 看起来是在来自 PD 的电流上工作、而不是在电压上工作、因此我是否可以为 PD 提供5V 电压、为 LD 提供3.3V 电压?

令我惊讶的是、对于 GHz 芯片、甚至连去耦电容器或接地层都没有提及。 当然、让他们不会受伤、但这是否意味着他们不重要?

-激光二极管对电压干扰很敏感、并且有烧断的不良习惯... 是否有为 ONET4201LD 供电的特定要求? 常见的3V3线性稳压器是否足够安全?  

我可能会从一种定制的评估板开始、我们想在其中使用什么、使用多转电位器而不是电阻器来设置电流是否安全? (由于雨刮器和接触电阻、它们的电阻往往是"噼啪"声)。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Juan:

    1)。 ONET4201LD 提供20 Ω 有源反向终端。 在所需的频率范围内、阻抗近似为20 Ω 的阻抗。  串联 RD 电阻用于抑制反射以及激光和杂散电感引起的过冲/下冲和振铃。 RD 还有助于为调制输出提供稳定的负载。 因为激光二极管阻抗可能随频率的变化而显著变化。 RD 的值取决于激光二极管的串联电阻、该电阻通常为2至7欧姆。  建议您为此电阻器使用2欧姆等小值、然后对其进行优化以获得最佳输出眼图。

    2)。 APC 控制环路使用激光光电二极管来检测和保持平均输出功率。 APC 控制块修改激光二极管偏置电流以保持平均功率。 理论上、使用5V 用于激光、而使用3.3V 用于 ONET4201LD、因为光电二极管电流用于监控和维持平均功率。 但是、我们的所有评估和测试都对激光二极管和 ONET4201使用相同的3.3V 电压。

    3)。 提供了去耦电容器和接地平面、这些是良好的设计实践、应遵循这些规范。

    4)。 带有电源耦合电容器(如47uF 和3.3uF 电容器)的3.3V 线性稳压器应该就足够了。 应该可以。  

    5)。 我认为最好使用普通电阻器、您可以优化该值。 电位计可能 无法提供良好的分辨率。

    此致、Nasser