This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:PPS 功能请参阅

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829330/dp83640-pps-function-consult

器件型号:DP83640

大家好、

 我的客户对 PPS 功能很好奇。  输出 PPS 信号位于与 PHY 内的整个第二个时钟相对应的上升沿或下降沿? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    此信息将如何用于应用? 目前、我们不指定 PPS 输出是在内部时钟的上升沿还是下降沿生成。 但是、这对于所有 DP83640都是相同的、因此 PPS 输出的行为在器件之间是相同的。 同步不会受到影响。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

      感谢您在这里的帮助。 我的客户需要知道 PPS 信号的上升沿或下降沿 代表 整个第二个输出? 它们需要在 一个终端中对两个不同的 PHY 进行同步。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    PPS 输出信号的上升沿应用作1秒已通过的指示。 我们在同步 Apo 注释中建议采用类似的策略: http://www.ti.com/lit/an/snoa548a/snoa548a.pdf

    在应用手册中、PHY 依赖于 GPS 接收器的 PPS 输出并使用上升沿。 当 PPS 信号作为 PHY 的输出生成时、也可以使用相同的策略。

    此致

    Aniruddha