This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:SIGCONARCHITECT 的配置文件更新程序

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842705/lmh1297-profile-updater-for-sigconarchitect

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件:SIGCONARCHITECT

您好!

在哪里可以找到  用于 SigconArchitect (v3.0.0.10)的 LMH1297的配置文件更新程序?  

此致

Seto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Seto-San、

    LMH1297 SigconArchitect 更新程序位于 LMH1297安全文件夹中。 我相信您已经可以访问此文件夹。 请执行以下操作:

    1)。 请访问 TI.com 并登录

    2)。 转到 myTI

    3)。 mySecure 软件

    4)。 在此站点上、您会看到 LMH1297器件的文件夹、其中包含更新程序和其他配套资料。

    如果有问题、请告诉我。

    此致、Nasser