This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848K 原理图审阅

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833184/dp83848k-dp83848k-schematic-review

器件型号:DP83848K

尊敬的:

我们的客户使用 DP83848作为 PHY、但芯片在最耐用的情况下损坏、我们建议客户添加 ESD 保护、请帮助查看原理图设计、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我认为电路板已经在工作、唯一的变化是 PHY IC 和磁性元件之间 MDI 引脚上的 ESD 二极管保护。 这些看起来不错。 请确保 ESD 二极管规格适用于 PHY IC。

    电路板上有任何其他更改,您希望我们进行审查吗?

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geet:

    感谢您的建议。

    客户还希望您帮助检查原理图的其他部分、

    如果有一些参数不合理,例如电阻值.....

    我们仍然无法确认芯片损坏的原因、以防...

    b/r

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Vincent:

    对于 POE、DP83848需要外部 ESD 保护。 在一般原理图中、如果您有特定的查询、我可以提供帮助。

    此致、

    GET