This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:用于 TCAN4550的 Linux 驱动程序

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841680/tcan4550-linux-driver-for-tcan4550

器件型号:TCAN4550

我需要用于 TCAN4550部件的 Linux 驱动程序。 我们将 i.MX 8M 芯片组用作主机控制器。 我们正在尝试将 TCAN4550与 i.MX 8M 芯片组集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持 TCAN4550的驱动程序如下所示:

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/net/can/m_can

    现在5.4 Linux 内核中将支持此驱动程序。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。

    我听说 TI 尚未 正式发布 TCAN4550的 Linux 驱动程序。 是正确的。 我是否可以将此驱动器用于我的生产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该驱动器可用于生产。  通过主线内核支持将其作为现有 m_CAN 驱动程序的更新。  此过程需要一些时间、因此我们之前提供了要编译为内核模块的驱动程序代码、而正如 m_can 驱动程序维护人员所要求的那样、讨论/编辑仍在继续。  不过、截至上周、这一问题已经解决、因此支持5.4内核。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Max。

    我希望这将有助于我轻松地将 TCAN4550与 i.MX 8M 芯片集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这款 Linux 驱动程序适用于 TCAN4550RGYTQ1器件、属于 TCAN4550-Q1系列。                      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该驱动程序可与该可订购器件型号搭配使用。

    此致、
    最大