This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306拉高问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832700/pca9306-pca9306-pull-high-question

器件型号:PCA9306

我们将以下电路用于 PCA9306设计。 我们发现、当 SCL1提供信号输入时、输出信号仅为 Vref 的一半、1.5V。 当我们在 SCL2总线上拉高3.3V 和50k 串联电阻时。 然后 SCL2信号可以变为与同一 Vref 相同的高电平。 我是否知道 SDA/SCL 总线是否需要拉高电压? 为什么?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    PCA9306设计用于导通低电平、但具有高阻抗至高电平。  这种行为使其能够在两个不同的电压域之间充当转换器。  不过、这意味着器件两侧都需要上拉电阻。  有关这方面的更多详细信息、您可能需要参考数据表的第8.1.2节。  如果这不清楚、请告诉我。

    您是否能够为您的设计添加上拉电阻?

    我还注意到 EN 连接到原理图中的分压器。  为了实现正常功能、我们通常建议将 EN 和 VREF2连接在一起、然后通过200k Ω 电阻将它们拉高。  以这种方式使用器件的具体原因是什么?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的支持。

    我是否可以知道 SDA/SCL 的内部设计是什么? 它是 BJT 或 FET。 我的客户想知道为什么在外部上拉高电压就绪前 SCL 电压仅为 VCC 的一半? 什么原因导致 SCL 仅为 VCC 的一半? 谢谢。

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您可以参考数据表中的图6、更好地了解如何使用 VREF 输入来建立用作 SDA/SCL 开关是否导通阈值的内部电压。  通过客户的设置、EN 信号被强制为电压(由外部分压器电路)、而不是调节为 VREF1 + Vth。  (此设计基于 FET、因此 Vth 约为0.6V。) 这意味着当任一侧的电压接近 VREF1时、它不会停止传导、而是在电压为 VEN - Vth 时停止传导。  我认为这就是为什么您看到 SDA/SCL 上的较低电压的原因。

    我建议更改连接以匹配数据表中的图10或图11。  请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大