This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:CAN 终端

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833687/tcan334-can-termination

器件型号:TCAN334

终止方法为"分裂终止"时、"csplit "的容量应该是多少?

什么是"集成下拉"?

是否需要从外部下拉 SHDN 和 STB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Csplit、不需要精确的值、但常见的建议是4.7nF。  该电容旨在为高频共模噪声提供一条低阻抗接地路径、而更改电容值将改变滤波有效的范围。

    如果逻辑输入具有集成的下拉电阻、则意味着如果没有其他器件向输入端驱动电压、则其状态将偏置为低电平。  这在功能上等同于一个外部下拉电阻。  但是、对于 SHDN 和 STB 引脚、内部下拉功能非常弱。  为了避免泄漏电流或耦合噪声等意外切换这些引脚、如果这些引脚在应用中具有高阻抗、我建议在这些引脚上使用一个额外的外部下拉电阻器(值介于1k Ω 和10k Ω 之间)。

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大