This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:基本规格和连接方法

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842702/tusb8041a-basic-specifications-and-connection-method

器件型号:TUSB8041A

大家好、员工

基本规格和连接方法

我们正在考虑使用 TUSB8041A。
我有两个问题。

如果 USB2.0和 USB3.0器件如数据表的第1页所示混合使用、
  USB2.0和 USB3.0传输速度是否会分别保持不变?

2.如果同一电路板上有器件 IC、是否需要交流耦合电容器?
  主机端为 HD3SS3220RNHT
  将 Cypress CX3连接到设备侧。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cafain,

    1. USB 3.0和 USB 2.0都在单独的 USB 信号上运行。  集线器的上行端口以两种速度连接到主机、并且两条总线之间没有转换。

    2.如果 USB 3.0器件与集线器位于同一 PCB 上、则连接的两侧在各自的 TX 对上都需要交流电容。  请注意、各种 USB 3.0多路复用器和开关具有不同的交流电容放置要求、这些要求将在其各种数据表中进行介绍。   

    此致、

    JMMN