This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:我们能否将 eDP 信道从 SN65DSI86直接连接到 DP 显示屏

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842546/sn65dsi86-can-we-connect-edp-lanes-from-sn65dsi86-directly-to-dp-display

器件型号:SN65DSI86

我使用 SN65DSI86将电路板上的 DSI 转换为 DP。 我的问题是、我们能否将 eDP 通道从 SN65DSI86直接连接到 DP 连接器以连接到 DP 支持的监视器? 数据表中提到了支持 ASSR 的显示屏。 您能告诉我哪些显示屏支持 ASSR 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 SN65DSI86直接连接到 DP。 大多数 DP 监视器不支持 ASSR。  

    要在 SN65DSI86中禁用 ASSR 功能、请按照以下脚本操作:

    -


    ==== 第7===页
    FF 07
    />=== 从 ASSR 控制改为 RW (仅限 R)。 测试2引脚必须在 EN 引脚的上升沿===高电平
    1601
    />=== 页0=====
    FF 00
    />=== 增强型组帧使能。 无 ASSR ===
    5A 04
    />

    谢谢

    David