This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:在3.3V 系统中需要 LMH0318设计的电平转换器...

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0346, LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833158/lmh0318-need-level-shifter-for-lmh0318-design-in-3-3v-system

器件型号:LMH0318
主题中讨论的其他器件:LMH0302LMH0346

尊敬的 Sirs:

我的客户主芯片由3.3V 电源供电、他们使用 LMH0346和 LMH0302进行测试、系统上的所有 IC 均提供3.3V 电源、运行良好。

但是、他们希望更改为使用电源电压为2.5V 但主芯片电源为3.3V 的 LMH0318。

我是否需要在主芯片的 I/O 和 LMH0318之间使用电平转换器 IC?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1)。 当然、对于2.5V 电源、我们需要将3.3V 转换为2.5V 的 LDO。

    2)。 LMH0318高速输入:  我们的几个器件无需担心电平转换器。

    3)。 低速控制信号输入:您可以使用分压器将3.3V 转换为2.5V。

    4)。 低速控制信号输出:LMH0318输出、如锁定指示或 SDA、可耐受3.3V 电压。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复!

    高速视频信号输出如何?

    它是否仍然不需要电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请使用4.7uF 电容器交流耦合高速视频信号、无需电平转换。

    此致、Nasser