This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:将无法连接 M.2 SATA 转接驱动器

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601, SN75LVCP601EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831271/sn75lvcp601-m-2-sata-redriver-will-not-connect

器件型号:SN75LVCP601

我们尝试在英特尔 NUC 计算机的 M.2卡上使用 SN75LVCP601与外部 SSD 通信。

我们能够使用多 种不同的开关设置将 SN75LVCP601EVM 演示板之一从英特尔 NUC M.2端口以及内部 SATA 连接器连接到 SSD、但无法让我们的板连接到 SSD。

我附上了我们原理图的 PDF。 您能看到这不起作用的任何原因吗?

Peter Hendriks

e2e.ti.com/.../M2_2D00_SATA_2D00_REDRIVER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SSD 是 SATA 驱动器还是 PCIe 驱动器?  SN75LVCP601仅适用于 SATA。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    它是 SATA 驱动器。

    如前所述、我们可以将其与评估板配合使用。

    它适用于多种交换机配置。 然而、我们在 M.2板上的电路尚未显示任何响应、其中一些设置适用于评估板。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果 SATA 驱动器甚至没有出现第1代 SATA、则 OOB 可能存在一些配置问题。

    请附上您的电路原理图。  您应该检查以确保为器件供电、并确保所有高速信号上的交流耦合。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    我们的设计原理图随我的初始帖子一起发布。 该链顶部的位置。

    我检查了芯片上的3.3V 电压。

    我确实看到了一些有关最小布线长度的评论。

    电路板上的布线非常短。

    请参阅随附的 PDF。

    e2e.ti.com/.../M2_2D00_SATA_2D00_PCB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    该板是否 只有2 层?  我在散热焊盘上的连接器或 LVCP601下方没有看到任何 GND 过孔。

    谢谢、此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    这是一个厚度为0.031英寸的4层 PCB。

    第2层为 GND 层、第3层为3.3V

    芯片下方有一个 GND 焊盘、其中4个过孔连接到内部 GND 平面。

    信号布线专为90欧姆差分设计、具有 GND 平面基准和沿布线的屏蔽过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来不错。  您还可以尝试卸载 LVCP601、并在高速焊盘上焊接一个100欧姆的短电缆段(或导线)。  查看驱动器是否会在路径中没有器件的情况下进行响应。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    移除芯片对我们来说是一个问题。 我们目前还没有相应的工具。

    我无法解释我们这么做的原因、但我们要做的是:

    我们正在尝试从远程驱动器启动 NUC。

    这适用于连接6英尺的驱动器。 从 NUC 的 SATA 端口或通过 NUC M.2插槽中的 M.2 SATA 适配器传输 SATA 至 eSATA 电缆。

    但是、在实际应用中、我们有另一个面板与另一个连接器对一起使用。 这会导致我们的启动失败。

    我们尝试了转接驱动器演示板、找到了大约十几个将从驱动器引导的设置、当我们运行速度测试程序时、我们将获得 SATA3速度。

    这适用于连接到 NUC SATA 端口的演示板以及通过 M.2适配器板的演示板。

    但是、当我们在 M.2插槽中使用演示板中的任何已知工作设置尝试使用我们的板时、我们只能看到消息"无法检测到可引导驱动器"

    正如您在我们的电路板布局中看到的、从直流阻断电容器到芯片的布线非常短。

    我曾在论坛上看到过一些有关布线长度的问题。 规格表中提到的是3英寸到48英寸、但实际上并未给出所需的最小长度。

    从电容器到演示板上芯片的布线长度更像是1"。 我们的更像是0.1英寸。 这可能是一个问题吗?

    Peter

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在6Gbps 时、到电容器的短距离可能会开始成为一个问题-这取决于电路板层叠。  我认为这不是您所看到问题的根本原因-无法检测到驱动器。  SATA 驱动器需要 OOB 信令才能进行配置-如果这种情况以某种方式失真或中断、主机将无法检测到驱动器。  用电线代替 SN75LVCP601是帮助确定根本原因的一种方法。  如果您可以使用示波器来测量输入和输出信号、这也会非常有用。

    我查看了您的原理图和连接器 -我相信所有高速信号都已正确连接。

    较长的布线长度有助于衰减 SN75LVCP601处的任何反射、还会产生一些信号损耗、因此内部均衡不会过度均衡输入信号并增加抖动。

    此致、

    Lee