This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:我能否用上行端口的 VBUS 电源替换5V 的额外输入电源?

Guru**** 2652395 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840131/tusb8041a-can-i-replace-the-5v-additional-input-power-with-the-vbus-power-supply-of-the-upstream-port

器件型号:TUSB8041A

你好!

 我想使用两个 TUSB8041A 来完成7端口 USB 集线器设计。 当我参考相关电路时、我发现有一个额外的5V 电源。 我想直接使用上行端口电源。 是否可以实现?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    利用两个 TUSB8041A、您将需要一个外部5电源来支持两个集线器的最大功耗。 您还应考虑、在7个器件连接到集线器的情况下、每个端口应具有500mA/900mA (USB2/USB3)的电流、以便符合要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我只有一台平板电脑、这台电脑只有一个 USB3.0端口。  我想通过 USB 集线器将该 USB 3.0变成4个 USB 2.0端口、 将 CH340G 和 MAX490添加到三个422端口中。三个422接口仅传输数据。将 USB2.0连接到 CH340G 芯片、以便通过 STM32F103芯片进行数据传输。需要将 USB 3.0端口转换为以太网端口、 其余两个端口是保留的、因此、我认为每个端口的电流不超过100mA、在这种情况下、我可以用 VUSB 替换额外的5V 电源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以将设计的电路发送给您、请帮我检查一下、并提供一些建议。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请记住、除了两个 TUSB8041A 的功耗之外、每个端口的电流消耗也是如此。 根据 USB 规范、一个 USB3 Vbus 连接最多只能提供900mA @~5V 电压。 此外、TUSB8041A 需要3.3V 和1.1V 电源。 您可以将原理图附加到此主题、我可以查看并提供评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。明天是周末,我祝你度过一个愉快的周末。 我将于星期一向您发送原理图。  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、我会一直等到那时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我有事要做。 我被推迟了几天、我不知道怎么做。 将文档传递给您。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我朋友的请求并将原理图发送给我。  请注意、TUSB8041A 未被评定为总线供电集线器、因此它在挂起模式下所需的功率比 USB 规范中允许的总线电源集线器多。  从功能上讲、它可以由总线供电、但您将无法获得 USB-IF 合规性标识。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的文件。您能看到吗?如果可以、请帮您检查。非常感谢。

     e2e.ti.com/.../USB30HUB2V0.pdfe2e.ti.com/.../USB30HUB2V0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是我的文件。您能看到它吗? 如果可以,请帮我检查并给我一些建议。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      这是我的文件。您能看到它吗? 如果可以、请帮我检查并 给我一些建议。 非常感谢 much.e2e.ti.com/.../5556.USB30HUB2V0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果上行端口上提供的 VBUS 是标准 USB3.0端口 VBUS、只有900mA、则无法从该电源为两个集线器和多个下行器件供电。   

    如果未使用 PWRCTL 输出、则应将其保持未连接状态、并确保集线器的振荡器输入为1.8V、而不是3.3V。

    此致、

    JMMN