This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] QSPI 是否有任何电平转换器?

Guru**** 2958450 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AXC4T774, 2N7001T, TXB0108, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832748/is-there-any-level-shifter-for-qspi

主题中讨论的其他器件:TXB0104、 SN74AXC4T774、 2N7001T、 TXB0108、 SN74AXC8T245

客户正在寻找 用于 QSPI 的电平转换器、范围为1.8V 至3.3V、频率为40MHz。 它们还更喜欢1线至2线多路复用器部件、即1.8V 至3.3V 或1.8V。 请帮您检查一下。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何特定于 QSPI 的转换器。 我对 QSPI 协议也不是很了解。 但是、我们提供的 SN74AXC4T774或 TXB0104可满足您的翻译要求。 当你说1线至2线多路复用时、我不清楚你在寻找什么。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    谢谢你。 至于1至2路复用器、他们提到了1.8V 输入和2 3.3V 或1.8V 输出、这些可通过开关功能进行选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实现此多路复用功能的一种可能方法是具有多个转换器件、并打开或关闭您要使用或不使用的器件。

    您还可以使用我们的2N7001T、这是一款用于单个通道的单位转换器。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我已与客户核实、对于 QSPI、它需要6通道/位  电平转换器。 您是否有其他类似 SN74AXC4T774或 TXB0104的建议? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何6位电平转换器。 我们有 SN74AXC8T245。 它有8个通道、您可以在其中一次控制4个通道的方向。 至于我们的自动双向转换器 TXB、8通道版本称为 TXB0108。'

    谢谢!

    卡兰