This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2550:Td5时序

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C2550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842174/tl16c2550-td5-timing

器件型号:TL16C2550

大家好、员工

我对 TL16C2550的_CSA 和_CSB 的下降时序有疑问。

在3.3V 时使用。
数据表第13页 Td5和 TD8中指定的时间有何含义?

寻址后、_CSA 和_CSB 下降时间的转换时间应至少为7ns。

寻址后、_CSA 和_CSB 的下降时间在7ns 内以最小值发生变化。

以上哪一项“1”或“2”是正确的?
Td5和 TD8是否可以为"0nsec"(同步转换)?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    Td5和 TD8是指从寻址发生到_CSA/_CSB 应该看到一个新输入之间的时间延迟。 这意味着地址必须至少保持这个时间、然后才能更改_CSA/_CSB。 在执行相同的过程时、不应同时更改地址(A2-A0)和_CSA/_CSB 引脚。  

    我希望这有助于澄清。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric - San

    我知道这是地址信号相对于 CSx 信号的建立时间。
    非常感谢。
    自助餐厅