This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83A:引脚功能表中的 GND 引脚

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833496/sn75lvds83a-gnd-pins-in-pin-functions-table

器件型号:SN75LVDS83A

大家好、

我想在数据表中提出两个问题。



-引脚功能表


1) 1)在引脚功能表中没有33、35、36引脚。  我们是否应该考虑 33、 35、36引脚全部为 GND?

2)引脚功能表显示了23引脚为 GND、但我认为23引脚为拼写错误、13引脚正确。 我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    我们很快就会检查它。 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    你是对的。 引脚功能表中有一个排印错误、也没有列出所有 GND。 GND 引脚为5、13、21、29、33、 35、36、43、49和53。 引脚图正确。  

    此致、

    I.K.