This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:除了具有铜缆到光纤(100Base-FX)功能的 DP83849IF 之外、我们还具有其他更低的成本和垃圾尺寸

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842295/dp83849if-except-dp83849if-with-copper-to-fiber-100base-fx-feature-if-we-have-other-lower-cost-and-litter-size-with-this-feature

器件型号:DP83849IF
主题中讨论的其他器件: DP83822IF

与具有此功能的 DP83849IF 相比、需要选择一个器件#:铜缆转光纤(100Base-FX)功能可实现更大的垃圾尺寸和更低的成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您需要找到支持铜缆到光纤介质转换的成本更低的 PHY 吗?

    一种较低成本的选择是在 RMII 背靠背配置中使用两个 DP83822IF 器件。