请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125DF1610 大家好、团队、
请帮我们解决客户对 DS125DF1610的疑问:
1) 1)是否可以 在全部四个通道上同时启用每个四通道中的 BPRS 发生器?
2) 2) 是否可以在所有四个通道上同时启用四通道 PRBS 校验器?
BR、
Ilya。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
请帮我们解决客户对 DS125DF1610的疑问:
1) 1)是否可以 在全部四个通道上同时启用每个四通道中的 BPRS 发生器?
2) 2) 是否可以在所有四个通道上同时启用四通道 PRBS 校验器?
BR、
Ilya。
1) 1)是否可以 在全部四个通道上同时启用每个四通道中的 BPRS 发生器?
这是可能的、但我们不建议这样做、因为这种用例的功耗非常高。 这是一种热风险、因为 IC 结温可能会超过数据表的限制、具体取决于您的系统环境条件。 为了最大限度地减少散热问题、我建议一次在一个四通道上测试 PRBS。
2) 2) 是否可以在所有四个通道上同时启用四通道 PRBS 校验器?
这是可能的、但我们不建议这样做、因为这种用例的功耗非常高。 这是一种热风险、因为 IC 结温可能会超过数据表的限制、具体取决于您的系统环境条件。 为了最大限度地减少散热问题、我建议一次在一个四通道上测试 PRBS。
注意:不应在给定通道上同时启用 PRBS 发生器和校验器
因此、
Rodrigo Natal
HSSC 应用工程师