This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:BPRS 发生器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842121/ds125df1610-bprs-generator

器件型号:DS125DF1610

大家好、团队、

请帮我们解决客户对 DS125DF1610的疑问:

1) 1)是否可以 在全部四个通道上同时启用每个四通道中的 BPRS 发生器?
2) 2) 是否可以在所有四个通道上同时启用四通道 PRBS 校验器?

BR、
Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)是否可以 在全部四个通道上同时启用每个四通道中的 BPRS 发生器?

    这是可能的、但我们不建议这样做、因为这种用例的功耗非常高。 这是一种热风险、因为 IC 结温可能会超过数据表的限制、具体取决于您的系统环境条件。 为了最大限度地减少散热问题、我建议一次在一个四通道上测试 PRBS。

    2) 2) 是否可以在所有四个通道上同时启用四通道 PRBS 校验器?

    这是可能的、但我们不建议这样做、因为这种用例的功耗非常高。 这是一种热风险、因为 IC 结温可能会超过数据表的限制、具体取决于您的系统环境条件。 为了最大限度地减少散热问题、我建议一次在一个四通道上测试 PRBS。

    注意:不应在给定通道上同时启用 PRBS 发生器和校验器

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师