This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:CANH 上的电压(引脚7)

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833450/tcan332-voltage-at-canh-pin-7

器件型号:TCAN332

TCAN332 Vcc 为3.3V 时、 是否可以在 CANH (引脚7)施加12V 电压? 差分电压(CANH-CANL)为12-0=12V。

它似乎符合数据表规格、但需要验证。  

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    是的、可以将 CANH 设置为12V (或+/- 14V 最大规格范围内的任何电压) 而 CANL 保持为0V。 如果这是"热插拔"测试、则需小心、因为电缆电感会在连接时发生过冲、不会超出最大电压规格。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max、跟进问题:

    那么、我们是否需要在 CANH 和 CANL 引脚之间使用120欧姆端子电阻? 还是 TCAN332芯片的内部电路中已经存在这种情况? 我在数据表中找不到这些信息。

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    TCAN332内部没有端接电路、因此必须在外部执行。  通常、CAN 总线将使用两个120欧姆电阻、每条电阻最远端一个。  有关 CAN 终端的更多信息、请参阅以下博客:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2016/07/14/the-importance-of-termination-networks-in-can-transceivers

    此致、
    最大