This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:DS90UB926至 DS90UR905连接。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832195/ds90ub926qsevb-ds90ub926-to-ds90ur905-connection

器件型号:DS90UB926QSEVB
主题中讨论的其他器件:ALPDS90UB926Q-Q1

您好 TI 团队。

DS90UB926EVM 和 DS90UR905的连接方式如下所示。

ALP 将 DS90UR905识别为 DS90UH925。

1.这是否有问题? 还是 正常工作?

2.单独测试 DS90UB926EVM 时、运行 ALP 图形发生器不会产生数据输出。  如果它正常工作、是否应输出数据?

请检查我 的问题。

谢谢、

Downey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    您在这里似乎有两个问题、请查看以下评论:

    1.关于 UR905和 UB926之间的连接,请检查反向兼容设计上的926 d/s (第8.3.3节)

    8.3.3向后兼容模式
    DS90UB926Q-Q1还向后兼容 DS90UR905Q 和 DS90UR907Q FPD Link II 串行器
    像素时钟频率下运行。 它通过单个运行的串行 FPD-Link II 对接收28位数据
    线速率为420Mbps 至1.82Gbps。 该向后兼容模式通过 MODE_SEL 提供
    引脚(表9)或配置寄存器(表11)。 在此模式下、最小 PCLK 频率为15MHz。

    2.对于 UB926的内部模式生成、您需要使用内部时序模式、因为 ur905可能没有系统中926的数据。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的支持。

    我还有一个问题。  

    根据 LCD 数据表、VS 和 HS 的周期是不同的。

    但是、DS90UB926的 HS 和 VS 在同一周期中输出。 正常工作吗?

    此致、

    Downey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Downy、

    当然 VS 与 HS 不同。 VS 周期 包括线数加上一个视频帧中的消隐、而 HS 包括线长加上消隐。 如上图3-4所示。

    如果您获得与 VS 和 HS 信号相同的周期、这意味着它在这里有一些问题、VS 和 HS 引脚可能连接在一起?

    此致、

    Steven