This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:器件间偏移

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101, DS25BR120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837634/ds15ea101-skew-between-parts

器件型号:DS15EA101
主题中讨论的其他器件: DS25BR120

大家好、

我的客户想知道该器件部件之间的偏差。

请告诉我偏差值。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanji、

    DS15EA101是一款自适应均衡器。 适配时间通常为5ms。 最坏情况下的适应时间尚未确定。 因此、通常对于5ms 内的任何部件、我们都会看到应用时间信号的输出信号。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、答复较晚。

    这不是我的客户所期望的答案。

    例如、典型值45ps 最大值150ps。

    自适应均衡器是否没有这样的规则?

    我想知道前一个答案中的5ms 显示了什么。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji、

    5ms 显示了从施加到 DS15EA101输入的信号到我们希望获得有效输出数据的时间。

    请注意、数据表指定了100 Ω 输出的数据转换时间或上升/下降时间、大约为220PS。 45ps 或145ps 您指定了100 Ω 输出的上升/下降时间点。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您回答我的问题

    查看 DS25BR120数据表,“部件间偏移”的解释如下。

    "部件间偏移,定义为最小和最大指定差分传播延迟之间的差异。"

    DS15EA101是否具有规格?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji、

    DS25BR120器件间偏移是指 DS25BR120器件正负输出范围内的偏移。 这通常显示为 DCD 或占空比失真或抖动。

    在 DS15EA101上、此参数指定为总残余抖动。 在数据表中、我们有此参数的典型值、您可以添加30%来计算器件间温度和电源的变化。 但是、此参数并未随电源和温度的变化而定性。

    此致、、、Nasser