This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:有关 MII 发送 DP83848N 的问题

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833229/dp83848i-question-about-the-mii-transmit-dp83848n

器件型号:DP83848I

您好!

当我们最近测试 MII 接口的时序规格时、我们发现 DP83848N 的 MII 发送时序要求 TXD 设置时间大于10ns。 但是、IEEE 标准802.3-2005标准仅定义了 MAC 的 TX 特性、并要求 TXD 输出延迟为0-25ns。 我们使用的 CPU (MAC)也符合此标准。 但是、在 DP83848 N 端子上测试波形设置时间指示器时、无法满足 DP83848N 的10ns 要求。
我想问:
DP83848N 规范的10ns 最低要求是否偏离了标准?
2、如何测试 DP83848N 设置时间指示器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83848 PHY MII 接口在 时钟转换时需要稳定的数据。 最小值为0ns 时、数据和时钟 将一起转换。

    对于所有 TI PHY、最小值10ns 为 MII TX_CLK 至 TX_D0规格。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    我们无法理解。

    根据标准、在 MII 模式下、TX_CLK 由 PHY 发送到 MAC、而 MAC 的 TXD 延迟 TOV (0ns-25ns)。 例如、如果 MAC 在2ns 后输出 TXD、则无法满足 PHY 的10ns 要求。