This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:将 DS80PCI402与有源光缆配合使用

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839538/ds80pci402-using-ds80pci402-with-active-optical-cables

器件型号:DS80PCI402

我们在主机接口卡上使用 Broadcom 8733、该卡连接到具有 DS80PCI402转接驱动器的卡。  转接驱动器的另一侧以 PCIe3速率连接到 RAID 卡。  互连电缆是 Amphenol 光纤电缆。  这两块电路板之间使用铜缆、但不使用光缆。  8733板使用连接到另一个8733板的光纤电缆运行。  对于有源电缆操作、您是否对 DS80PCI402中的寄存器修改有任何建议?

Bob Guthrie

高级 电气工程师

一站式系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    使用有源光纤电缆 时、链路训练波形信息将无法到达 PCIe 接收器。  BRCM 器件是否知道它们正在通过有源电缆工作?

    我会尝试降低 DS80PCI402输入中的 EQ 增益、而输出上的 DEM = 0dB。  系统在第1代还是第2代工作?

    您是否了解了整个系统?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为这将是一项难以解决的任务、所以中断了项目。  下周可能会再去一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    现在我将结束此主题、请告诉我们、如果您在再次选择项目时有任何问题。

    此致、

    Lee