This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200:THS8200在 VGA 输出时会产生巨大噪声

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: THS8200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842018/ths8200-ths8200-huge-noise-for-vga-output

器件型号:THS8200

现在我们有一个 NVR 设备,通过 THS8200PFP 输出在长线传输场景中应用的 VGA 信号,但在链路上发现了很多噪音:

主板-> VGA 连接器-> VGA 线路1 -> VGA 公头转公头连接器-> VGA 线路2 (相当长)-> VGA 公头转公头连接器-> VGA 线路3->播放器。

根据我们的分析、噪音主要是由太长的线路和太多的 VGA 连接器引起的。但受应用程序限制、我们无法缩短线路或减少连接器。 我们只能用线条和网孔替换它们,质量更好。 我们还希望从其他方面解决这个问题。

THS8200是否有任何寄存器设置(可增加电压振幅或电流)或参考硬件/软件设计来降低或消除噪声?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero、

    我已就您的问题通知了我们的专家。 但请注意 、THS8xxx 器件支持极为有限、因此不确定他是否能为您提供帮助。 您还可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说"噪声"时、您的具体意思是什么?

    线路是否移位(意味着 H-Sync 问题)?

    帧是否向上/向下跳转(意味着 V-Sync 问题)?

    图像是否软(意味着高电缆电容)?

    图像是否暗(表示电缆电阻过高/驱动强度不足)?

    图像中是否存在随机噪声(意味着外部干扰)?

    图像是否"重影"、即边缘后面是否有阴影(表示连接器不匹配阻抗)?

    噪声源将决定最佳解决方案。

    您能否显示噪声图片或显示噪声的视频片段?

    BR、

    Steve