This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:LFPS 突发直流偏置电压约为0V

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831765/hd3ss3220-lfps-burst-dc-biased-is-around-0v

器件型号:HD3SS3220

我们的当前设计采用 了数据表中的 UPF 配置并连接到集线器的 HD3SS3220。  电源和 USB 2正常工作、但未获得任何 USB 3。  当我查看连接器上的 LFPS 轮询信号时、它会围绕接地偏置、我认为这是不正确的。  我查看了进入集线器的信号、它也围绕接地进行偏置。  如 数据表所示、我不在 RX1和 RX2对上使用任何电容器、也不在 RX 对上使用任何电容器连接到集线器。  RX 路径中缺少电容器是否会导致偏置问题?  我是否需要向 RX1和 RX2对添加电容器、或者我是否只需要在 RX 对中向集线器添加电容器?  

Tony Carter   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    对于 UFP 应用、RX 路径上的电容器是可选的、因为这些电容器已经被组装在相应的 DFP TX 上。 如果您确实想在 RX 路径上组装电容器、请在 RX1和 RX2上组装电容器、电容器值为330nF。

    您是否会分享原理图的 HD3SS3220部分和 LFPS 范围捕获?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、这里是 HD3SS3220部分和集线器的原理图页面。  我们的示波器昨天决定淘汰并未能启动、因此我挖了一个旧示波器来捕获波形。  我连接了集线器的评估板、信号看起来是一样的、所以我不认为这是我们的问题。  我只是不希望信号低于接地电压380mV、但它符合器件规格。    

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_page9.pdfe2e.ti.com/.../HUB_5F00_page7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    这是 LFPS 的差分范围捕获。

    您捕获的 LFPS 的频率是多少?

    您是否捕获单端波形? 如果是、LFPS pp 约为1V、因此在规格范围内。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、 是的、这是单端的、没有用于此示波器的差分探针。  我想多路复用器正在工作。    

    谢谢

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    您可能需要检查 HD3SS3220两侧的 SSTX 和 SSRX 信号线、以确保主机和集线器都发送 LFPS。

    我还使用 Microsoft USBView 工具查看 USB 连接数据速率 :https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/usbview

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、 似乎我在 TX1和 TX2对上为连接器放置了1000pF 的电容器。  将它们替换为100nF、工作方式与 chanp 类似。

    谢谢、

    Tony