This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:PU 计算

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837401/tps65988-pu-calculation

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:、 TPD6S300A

您好,

我正在工作的应用将使用5V 和1.5A。

TPS65988具有内部电流源 、请参阅1.5A 数据表的表6.8。

您能帮我找到相同的上拉值和下拉值吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    这些上拉/下拉值位于 TPS65988内部、无法修改。 TPS65988将根据 Type-C 端口上连接的器件确定正确的电流广播。 所连接的器件在 CC 线路上具有特定的电阻、Rd 或 Rp 取决于它是拉电流还是灌电流、TPS65988将读取此电阻值并进行适当配置。 我建议阅读 USB Type-C 规范以了解更多详细信息。 这可以在 USB-IF 网站上找到。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速回复、

    在下表中、我从数据表中获取的值将为我提供 PU 和 PD 值、这将帮助我最终确定串联电阻 以实现本质安全。   

    IH_CC_1P5 当配置为向 UFP 广播1.5A 的拉电流时、在断开状态下流经每个 C_CC 引脚的拉电流 0.000166 0.00018 0.0001944 μA μ A
    VH_CCD_1P5 用于检测灌电流连接的电压阈值
    当配置为拉电流和广播时
    1.5A 拉电流能力
    1.5 1.55. 1.65
    RP 计算得出的电阻值 9057.971 8611.111 8487.6543 电阻
    Rd 通过每个 C_CC 引脚的下拉电阻
    处于断开状态并配置为
    灌电流。 LDO_3V3通电。
    5.1. 千欧
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    这些电阻器都位于 TPS65988内部。 无需对这些值进行任何调整。 我建议参考 TPS65988EVM 以获取原理图参考。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我知道存在内部电阻(内部电流源)。 我想计算 CC 引脚的串联电阻、所以我只想确认计算电阻值的方法是正确的。 因为在这些电阻值上、将选择串联电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    我不确定我是否理解您的问题。 无需计算 CC 引脚上的任何外部电阻值。 当您将器件连接到 Type-C 端口时、它将自动处理 CC 线路上电阻的协商和计算。 无需计算这些引脚上的任何电阻值。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    让我重新表述一下我们在 CC1线路上连接2K 电阻器的问题

    TPS65988用作 DFP、之后是2K 电阻器、最后 是 TPS65988用作 UFP。

    在这种情况下、UFP 侧是否会有电压影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    是的、这将对 TPS65988产生负面影响。 系统中的 CC 线路上不应存在任何外部电阻。 作为 DFP 的 TPS65988将自动配置内部上拉电阻器(Rp)。 同样、您已配置为 UFP 的 TPS65988将自动配置其内部下拉电阻器(Rd)。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正了"您作为 DFP 拥有的 TPS65988将自动配置内部上拉电阻器(Rp)。 同样、您已配置为 UFP 的 TPS65988将自动配置其内部下拉电阻器(Rd)。"

    但在我们的应用中、出于安全考虑、我们必须在外部串联一个2K 电阻器、因此我只想知道在这种情况下会产生什么负面影响

    或 IC 的性能如何

    根据我的理解、如果我们在外部串联电阻器、则 IC 内部的电流源应该小心

    请告诉我的理解是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    这将干扰 TPS65988电缆检测的精度并导致错误。 如果您有安全问题、我建议查看 TPD6S300A 器件。 它提供全面的 USB Type-C 保护、应使用它来代替 CC 上的串联电阻器。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    从我们应用的本质安全点到控制器电源的串联电阻器的用途、我们没有任何形式的高浪涌脉冲 ESD 要求。

    我还有一个问题

    在此过程中、我们将使用 STM32F3微控制器、并将连接到 I2C PD 控制器。

    选择器件作为主机或外设的流程是什么?

    您是否有和应用手册来了解这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    默认情况下、TPS65988将是 I2C 从设备。 您可以参阅主机接口 TRM 文档以查看 TPS65988的寄存器设置: http://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您清除默认情况下它将是从设备。

    您能不能帮助我了解从从器件到主器件的高级流程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    如果您是指 TPS65988上的 I2C 从设备/主设备控制、则默认情况下、它将是从设备、并可通过启用主机接口中的 I2C 主设备配置位将其设置为 I2C 主设备。 我在上一篇文章中链接的主机接口 TRM 文档中定义了该位以及 TPS65988中的所有其他配置位。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考上面的方框图、微控制器将是主器件、TPS65988将是从器件、因此 CC 引脚将是 位于 DFP 中。(USB 作为主机)

    当微控制器作为从器件时、它将使 TPS65988成为主器件、因此 CC 引脚将是 UFP (USB 外设)

    微控制器

    TPS65988

    USB 配置

    主器件

    从器件(默认)

    CC 引脚- USB 作为主机

    从器件

    主器件

    CC 引脚- USB 作为外设

    让我知道、这是我的理解正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    Type-C 数据角色(DFP/UFP)与 TPS65988和微控制器的 I2C 从器件/主器件角色没有关系。 微控制器将始终是您的应用的主器件、因为它将向 TPS65988发送消息并读取 TPS65988上的寄存器信息。 微控制器可以将命令作为 I2C 主设备发送到 TPS65988、以更改 USB 数据角色(DFP/UFP)。 这对 TPS65988的 I2C 角色没有影响。  

    USB 数据角色和 I2C 主/从角色彼此完全独立。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速回复。

    与 USB OTG 一样,有一个 ID 引脚,用于将设备定义为主机或外设(小型 A 型和微型 连接器)

    考虑到这一点、我无法了解 TPS65988将由主机变为外设的人员。

    还是 DR_SWP 命令将数据角色从 DFP 交换到 UFP

    谢谢

    Manisha Rajnale、

    Eaton Pune

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    TPS65988没有 USB OTG 引脚。 您可以通过 DR_Swap 命令控制数据角色、通过 PR_Swap 命令控制电源角色。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否帮助更好地了解干扰 TPS65988电缆检测精度的情况并导致错误。

    那么 、对数据传输有任何影响、或者错误代码是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    向 CC 线路添加串联电阻会破坏 TPS65988的 PD 协商和 Rd/Rp 检测的精度。 如果需要保护、请改用 TPD6S300A。

    谢谢、
    Eric