This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:6个器件所需的 EEPROM 大小

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833031/ds80pci810-eeprom-size-required-for-6-devices

器件型号:DS80PCI810

大家好、

我尝试将 EEPROM 大小保持在256字节、但发现 SigCon Architect 不允许我将"器件数量"更改为6。 我想知道这是不是 EEPROM 大小造成的?

我认为256字节应该足够了、因为我只使用2个插槽(6个器件分为两种不同的寄存器设置)。  

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是的、尺寸正常。  这是 Sigcon Architect 的限制。  如果需要、我们可以帮助您手动修改 EEPROM 映像以处理第6个器件。  我将从使用5个器件和2个插槽的 Sigcon Architect 开始。  唯一的更新是将第6个器件添加到地址映射中。

    此致、

    Lee