主题中讨论的其他器件: THVD1500
大家好、 我们在其中一款用于 RS-485通信的产品中使用该器件。 在我们的最后几个构建中、我们在最终测试中看到了非常高的余波。 约5%。
我们只是要求合同制造商更换芯片、我们稍后会解决。 今天、我测试了一组从最终测试中提取出来的电路板、SN75176A 器件发生故障时出现了一个非常奇怪的错误、似乎与逻辑相关。 器件可以很好地传输数据。 但是、一旦我们完成发送一个字节的数据并将 RE 和 DE 引脚一起切换为低电平、以实现接收、大约70微秒后、SN75176A 上的 R 引脚会自动切换为高电平、而不会对 RS-485总线进行任何更改。 一旦 RS-485总线变为低电平、它似乎会"复位"器件中的错误逻辑、并且总线中的其余更改都已正确转换。
这是已知问题吗? TI 是否正在采取措施纠正此问题?
示例器件图片: