This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:有没有人建议为什么输入端有2V 直流电压?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832801/ds80pci810-any-suggestion-why-the-there-is-a-2v-dc-at-the-input

器件型号:DS80PCI810

大家好(和 Lee)。:

我们收到 了板载 DS80PCI810。 它是主板的接口卡、通过柔性电缆连接到 PCIe 开关。  当没有 连接 DS80PCI810的电路板时、我们可以清楚地看到主板引脚上的 PCIe 差分信号。 但是 、当连接了 DS80PCI810的电路板时、我们会看到 DS80PCI810输入端的信号上升了2V DC。 PCIe 开关位于该2V 直流电压之上。   所有缓冲器输入引脚都会发生这种情况。  交换机和 DS80PCI810之间串联了220nF 的交流电容器。  有了这种直流偏置,DS80PCI810就没有输出了。 有什么建议吗?

此致
诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    当 RXDET 功能未检测到任何输出时、2V DC 是输入偏置。  当使用电压表进行测量并且输入端接处于激活状态时、我预计直流偏置为 VDD。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee 您好:

    我们找到了问题。 我们错误地将3.3V 连接到 VDD (在3.3V 模式下运行时)。 我们还将 PWRDN 连接到 VDD。   解决这些问题后、收发器现在可以工作、输入2V 偏置不再存在。

    诺曼