This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320能否支持电源和数据接收器?

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833162/tusb320-can-tusb320-support-power-source-and-data-sink

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件:TPS65987

你(们)好  

      像扩展坞一样。 电源为5V@3A 输出、数据为接收端(仅 USB2.0)。

      TUSB32X 能否支持此功能? 或者、我是否需要 TPS65987进行 PR 交换或 DR 交换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此应用确实需要 TPS65987。 只要您需要数据和电源以相反的方向流动、就必须使用 PD 控制器来实现 PR_SWAP 和 DR_SWAP。 CC 控制器无法实现 PR_SWAP 和 DR_SWAP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

        非常感谢