This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:它是否输出开漏?

Guru**** 2930050 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833391/pca9555-is-it-output-open-drain

器件型号:PCA9555

您好、先生、

我计划使用 PCA9555作为 smbus 扩展器作为输出信号来触发高电平有效、但 I/O 引脚中没有外部上拉电阻器、

它是否适用于 PCA9555?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

    "作为触发高电平有效的输出信号"

    我不确定我是否100%遵循您所说的触发高有源开关的含义、我回答了标题问题并解决了下面的外部上拉电阻。

    "但 I/O 引脚中没有外部上拉电阻器、"

    PCA9555的 I/O 端口引脚上具有内部上拉电阻器(100k Ω)。

    "它是输出开漏吗?"

    如果您将器件从输出切换到输入、则可以将该器件用作"开漏"输出(这样您就可以禁用下拉电阻器、而无需使用 PFET 驱动高电平)。

    我在这里写了一个有关这方面的常见问题解答:

    -Bobby