This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:电荷泵运行

Guru**** 2963650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840565/trs3232-charge-pump-operation

器件型号:TRS3232

你(们)好

我阅读以下文章、了解内部电荷泵的工作原理。

https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2018/06/28/how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

http://www.ti.com/lit/an/slva398a/slva398a.pdf

我对这篇文章有一些疑问。

关于电荷泵工艺(第一篇文章),解释如下。

"在第一个周期中、C1向 VCC 充电(图2)。" 但在图2中,C1的连接在 VCC 和 V+之间。

我认为第一步(表示"周期一")是图3。 第二步是图2。 我的理解是否正确?

关于 SLVA398A 中提到的电流尖峰、飞跨电容器之前的电阻器可以降低飞跨电容器上的电流尖峰。 (在第4.2节中提到电阻器选择)

那么、如果我们在飞跨电容器上发现电流尖峰、我们是否可以添加大约10欧姆的电阻器?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    1.很好的收获! 图中的图像看起来是交换的。 我们将使其固定。

    2.你的理解是正确的。 添加一个小电阻器(~10欧姆)可以减少飞跨电容器中的电压尖峰。

    感谢您的观看! 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢!