您好!
我们是否需要通过 I2C 对芯片进行编程以使 USB 集线器正常工作? 我们也可以直接使用芯片、无需任何 I2C/SPI 编程。
请检查与此链接的帖子、了解功能使用方框图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们是否需要通过 I2C 对芯片进行编程以使 USB 集线器正常工作? 我们也可以直接使用芯片、无需任何 I2C/SPI 编程。
请检查与此链接的帖子、了解功能使用方框图。
JMMN、您好!
谢谢。
根据以下数据表、SMBUSz 引脚的定义
" SMBus 模式。
在复位失效时对终端的值进行采样以使能
I2C 或 SMBus 模式。
0 =选择 SMBus 模式
1 =选择 I2C 模式
复位后、该信号由 TUSB4020BI 驱动为低电平。 由于这种行为、建议不要这样做
直接连接到电源、而是使用外部电阻器进行上拉或下拉。"。
根据您的上述评论、我需要将此引脚保持未连接状态? 我的理解是否正确?
什么是空 EPROM? 它是指 TUSB4020的内部 ROM 吗?我们没有连接任何外部 EEPROM。
请分享您在注释中提到的默认引脚配置模式的详细信息?
SMBUSz 引脚具有一个内部上拉电阻器、可在引脚配置模式下将其保持未连接状态。 EEPROM 指外部 I2C EEPROM。 请参阅以下注意事项:
引脚配置是指使用 FULLPWRMGMTz、成组、PWRCTL_POL 和 BATENx 引脚设置来配置集线器运行。
此致、
JMMN