This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832978/tusb8041-tusb8041

器件型号:TUSB8041

我正在使用 TUSB8041集线器设计集线器。 n‘t 我对 EEPROM 进行编程、集线器是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shanshan、

    是的、TUSB8041在没有 EEROM 的情况下工作。   

     请注意:

    • 如果 SMBUSz 引脚被拉低、集线器将保持编程模式、直到 SMBus 主机对其进行配置并清除 cfgActive 位。  
    • 如果 SMBUSz 引脚被拉至高电平、如果安装了空白 EEPROM、集线器将保持编程模式。  
    • 如果 SMBUSz 引脚被拉至高电平、如果安装了编程的 EEPROM、则集线器将读取配置数据。  
    • 如果 SMBUSz 引脚被拉至高电平、如果 未安装 EEPROM、集线器将默认为引脚配置模式。  

    此致、

    JMMN